This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP141:输出抖动的示例数据

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/729628/sn65dp141-example-data-of-output-jitter

器件型号:SN65DP141

您好!

请允许我询问输出抖动的示例数据。 客户考虑评估 SN65DP141、现在他们正在请求输出抖动的示例数据、例如模拟结果或以下数据速率的实际测量数据。 如果您可以分享一些示例数据、我们将不胜感激。

・HBR
・HBR2
・HBR3
・Ω RBR

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satosi-San

    有关输出参考噪声、请参阅 DP141数据表。 作为线性驱动器、DP141能够清除 ISI 相关抖动、但无法清除来自源的随机抖动和非 ISI 相关抖动、因此输出抖动会因源而异。 它们为什么需要输出抖动的示例数据?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San、

    我正在与 Satoshi 合作。
    客户希望准确地仿真输出抖动、甚至可以仿真 DP141添加的附加抖动(TJ = DJ + RJ)。
    我相信如果有 IBIS-AMI 模型、模型中可能会包含与热噪声相关的 RJ 组件。 但是、IBIS-AMI 模型尚未准备就绪。

    那么、您是否有 DisplayPort siganl 发生器 DJ1、RJ1和 DP159输出 DJ2、RJ2信息的测量数据?
    我们可以说、上面的分次将是器件的附加抖动(DJ、RJ、TJ)。


    此致、
    Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    川艾-圣

    IBIS-AMI 模型不包括与热噪声相关的 RJ 组件。 必须将其添加到模型外部的仿真中。

    我采用了一个具有 DP141的电路板、并在 HBR2 5.4G 下使用 D10.2时钟模式进行抖动测量。 您可以在下面看到抖动测量结果。 您可以看到、我们相对于 DP 规格有足够的裕度。 您无法测量源+ DP141总抖动、然后减去源抖动、因为它不是 DP141的实际代表性抖动性能。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、David - San、

    感谢您的评论和数据。 我们收到了客户的请求和问题。

    1)。 是否可以使用 HBR3获取类似的抖动数据?

    2)。 在本测试中,我相信您使用的是 BERT 或 SIMlar 信号发生器,可以忽略抖动,我是否正确?

    3)。 是否有任何方法可以估算 DP141产生的随机抖动?

    最棒的雷加斯
    Kawai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    川艾-圣

    我具有的源是 HBR2源、因此无法进行 HBR3测试。

    我不完全理解问题2、这是 TX 合规性测试、而不是 RX JTOL 合规性测试。 请参阅下图以了解测试设置、我使用示波器来捕获波形。 您还可以查看 Keysight DP 合规性应用手册以了解有关 DP 合规性过程的更多详细信息: www.keysight.com/.../DisplayPort_Compliance_Testing.pdf。

    DP141的随机抖动约为25-50fsRMS。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、David - San、

    感谢您的持续支持。

    问题4)。
    客户要求是 DP141的抖动测量结果。 如果您使用的是 PC,DP141是在 PC 内部还是外部的 DP 连接器上使用? 您的测试设置是否如下所示?

    笔记本电脑(HBR2)--电缆--> DP141EVM -->测试适配器

    问题5)。
    是否可以监控不带 DP141EVM 的源 HBR2 (笔记本电脑)的 RJ、DJ 和 TJ 抖动信息?
    客户希望了解源本身和 DP141之后的抖动 CT 结果差异。

    由于 DP141是一款"转接驱动器"、因此它需要来自源设备的 DisplayPort 信号输入。
    如果使用上述连接进行测试、则应存在来自源器件的抖动。

    问题6)。
    25-50fsRMS 的 DP141 RJ 信息是否适用于所有数据速率,HBR1/2/3?


    此致、
    Kawai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    川艾-圣

    设置为:

    源(GPU + DP141)-- DP 连接器--测试适配器--示波器

    GPU 是 DP1.2合规性 GPU、DP141与 GPU 位于同一电路板上、因此 GPU 的信号不可用于测量。

    RJ 适用于所有数据速率。

    客户的问题是什么? 他们为什么需要知道 DP141增加了多少抖动? 我共享的 HBR2合规性报告显示我们有足够的抖动裕度、DP141对总抖动的贡献将小于源贡献。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、David - San、

    感谢您的支持。
    我理解您的测试设置、您无法获取 HBR3的数据。

    我认为客户希望在尽可能接近实际条件的情况下运行仿真。

    我们知道、该器件与您的测量结果相比具有足够的抖动裕度。
    但是、如果源抖动更差、但抖动仍在 CT 要求范围内、则结果将更糟。
    这就是他们询问源本身抖动信息的原因。

    此致、
    Kawai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    川艾-圣

    因此、我们在 DP 输出端进行合规性测试、以确保一切都在 DP 规格范围内。 源不仅会将其抖动部分贡献到总抖动预算中、电源、时钟源、PCB 迹线等的抖动也会贡献到总抖动预算中。 对于 HBR2、总抖动预算为400mUI。 如果某个源将消耗大量此总抖动预算、则客户需要重新评估其源选择要求。

    谢谢
    David