您好!
请允许我询问输出抖动的示例数据。 客户考虑评估 SN65DP141、现在他们正在请求输出抖动的示例数据、例如模拟结果或以下数据速率的实际测量数据。 如果您可以分享一些示例数据、我们将不胜感激。
・HBR
・HBR2
・HBR3
・Ω RBR
此致、
Satoshi / Japan Disty
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、David - San、
我正在与 Satoshi 合作。
客户希望准确地仿真输出抖动、甚至可以仿真 DP141添加的附加抖动(TJ = DJ + RJ)。
我相信如果有 IBIS-AMI 模型、模型中可能会包含与热噪声相关的 RJ 组件。 但是、IBIS-AMI 模型尚未准备就绪。
那么、您是否有 DisplayPort siganl 发生器 DJ1、RJ1和 DP159输出 DJ2、RJ2信息的测量数据?
我们可以说、上面的分次将是器件的附加抖动(DJ、RJ、TJ)。
此致、
Kawai
川艾-圣
我具有的源是 HBR2源、因此无法进行 HBR3测试。
我不完全理解问题2、这是 TX 合规性测试、而不是 RX JTOL 合规性测试。 请参阅下图以了解测试设置、我使用示波器来捕获波形。 您还可以查看 Keysight DP 合规性应用手册以了解有关 DP 合规性过程的更多详细信息: www.keysight.com/.../DisplayPort_Compliance_Testing.pdf。
DP141的随机抖动约为25-50fsRMS。
谢谢
David