This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1151L:ONET115P/L 评估板的 MTBF

Guru**** 2586755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/731489/onet1151l-mtbf-of-onet115p-l-evaluation-board

器件型号:ONET1151L

NASSER、感谢您提供的数据。

您是否还具有单个组件 MTBF 值?

光学激光器和光电二极管?

提前感谢、

PK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    这仅适用于器件。 请咨询您的光学激光或光电二极管供应商以获取此数据。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的澄清。
    您提供的 MTBF 值仅涵盖标题为"Onet-10G-EVM:10.3125Gbps SFP+ LR 参考设计评估板"的评估板的 TI BOM 中列出的组件、并且没有光学组件?

    提前感谢 Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    此测试由我们的封装组完成、他们有自己的电路板。 此外、这是电路板、没有光学器件。

    此致、、、Nasser