This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV047A:DS90LV047A

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV047A, DS90LV011A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/731701/ds90lv047a-ds90lv047a

器件型号:DS90LV047A
主题中讨论的其他器件: DS90LV011A

早上好、我需要知道属于 DS90LV047A 系列的单个 LVDS 差分线路驱动器是否具有相同的曲线:电缆长度-数据速率(20m - 300Mbps)。

我查看的是 DS90lv011a、但在数据表中找不到曲线。 是否有人可以向我提供曲线或确认曲线是否相同?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DS90LV011A 能够以400Mbps 驱动 LVDS 信号。  很难找到一个 CMOS 驱动器、该驱动器能够以如此高的速率向 LVDS 驱动器提供干净的输入。  

    一旦信号进入电缆、电缆损耗特性将决定传输距离和速度。  如果没有任何均衡 、LVDS 接收器只能处理几 dB 的信号损耗。

    此致、

    Lee