This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI402:Xilinx Zynq XC7Z045 Bank 112 PCI 中继器

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI402, TIDA-00423, DS80PCI810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/731211/ds80pci402-xilinx-zynq-xc7z045-bank-112-pci-repeater

器件型号:DS80PCI402
主题中讨论的其他器件: TIDA-00423DS80PCI810

先生  

我希望在 XC7z045 FPGA Bank 112中为我的设计添加一个 DS80PCI402中继器  

上述内容建议任何参考设计  

我参考了相同器件的数据表和 EVM、但无法了解 Zynq FPGA 的器件使用情况

请 Sugest 帮助我整合相同的内容

 谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    DS80PCI402提供了增益来补偿因传输介质损耗而导致 ISI (码间串扰)的高频损耗。 典型应用方框图直观地显示了这一点。 另请注意数据表中显示不同传输损耗特性下眼图张开度的应用曲线。

    如果您能为我们提供应用方框图、每个点的插入损耗预算以及 DS80PCI402的位置、将会有所帮助。 这将使我们更好地了解您的应用、我们可以进一步评论。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生  

    感谢您的回答

    我的主板 为3U (160mm * 100mm) Zynq 7000系列 FPGA,因此它将连接到 VPX 背板  

    在同一系统中,还提供了一个英特尔处理器 主板

    因此、对于进程间通信、我需要 PCIe

    FPGA 在内部支持 PCIe 我可以直接将其接至背板、但我想通过中继器/转接驱动器或收发器将其接至背板  

    请推荐可支持 PCIe 的器件  

    DS80PCI402 应用手册不清晰可见  

     我需要在 VPX 背板连接器和 Zynq FPGA 之间进行具有 TI 中继器/转接驱动器或收发器的设计  

    请尽快提供帮助  

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TIDA-00423信息将是一个很好的参考设计。  如果可能  、我更喜欢使用 DS80PCI810器件来优化整个系统的均衡训练响应。

    www.ti.com/.../TIDA-00423

    此致、

    Lee