This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD62:引脚5 (DIR)和#39;s 外设电路连接

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD62

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/731579/sn65hvd62-the-pin5-dir-s-peripheral-circuit-connection

器件型号:SN65HVD62

你好。

我在项目 TMA 上使用 SN65HVD62。

 如果我不使用 RS485、我希望 将 SN65HVD62与 MCU 直接连接。  它是否可靠?  

  由于 SN65HVD62的引脚5 (DIR)为输出、它是否可以悬空?  我找不到引脚5的图。  针脚5是否处于高电平有效状态?  

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Xianrong、

    是的、可以将 HVD62直接连接到 MCU 的 UART 端口、而不是连接到 RS-485收发器。 在这种情况下、您只需断开 DIR 引脚(悬空)即可。 该引脚是一个推挽式输出、当通过同轴电缆接收数据时该引脚为高电平。

    如有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    最大