This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811S-Q1:DP83TC811S-Q1仅支持100Mbps、为什么它具有 RGMII 和 SGMII 接口?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TC811S-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/731216/dp83tc811s-q1-dp83tc811s-q1-only-supports-100mbps-why-does-it-have-rgmii-and-sgmii-interface

器件型号:DP83TC811S-Q1

大家好、

    DP83TC811S-Q1仅支持100Mbps 以太网、为什么它具有 RGMII 和 SGMII 接口?  在我看来 、RGMII 和 SGMII 接口支持1000Mbps 以太网。

你有什么建议吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    RGMII 和 SGMII 支持1000M、100M 和10M。 此接口在连接的 MAC 是千兆位 MAC 且仅支持这些接口而不支持 MII/RMII 的情况下非常有用。

    此致、
    GET