This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:如何延长 SGMII 信号的最长长度?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6474, DS25BR100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/731582/dp83867e-how-to-extend-the-maximum-length-for-sgmii-signal

器件型号:DP83867E
主题中讨论的其他器件:TMS320C6474DS25BR100

你(们)好。

我从"TMS320C6474 SERDES 实施指南"中了解到、SGMII 的最大长度不超过50cm:

SGMII:引脚对引脚不超过20英寸(50cm)、可实现通过 FR4材料布线的6mil (.15mm)宽

我认为该要求也适用于 DP83867。 对于我的应用、SOC 和 DP93967位于两个不同的 PCB 上、它们距离大约1米。 那么、我如何延长该距离呢?

可通过 DS25BR100等 LVDS 缓冲器实现?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、该接口是标准驱动的高速接口。 为了扩大电缆长度、缓冲器是一个选项、您可以选择两端之间的光学收发器。

    此致、
    GET