This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP141:输出抖动的示例数据

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/731162/sn65dp141-example-data-of-output-jitter

器件型号:SN65DP141

David San、

请允许我干预此问答环节。

关于 Kawai-San 的问题,让我补充一些意见。

1)。 是否可以使用 HBR3获取类似的抖动数据?

=>当您描述 DP141的特征时,您没有检查的信号完整性
DP141、HBR2和 HBR3等的输出
如果是、您能否共享抖动数据?

2)。 在本测试中,我相信您使用的是 BERT 或类似的信号发生器,可以忽略抖动,我是否正确?

=>本问题的目的是了解信号源中包含的抖动。
  BERT 可用作信号源(而不是位错误测试)、并识别中包含的抖动
  BERT 的输出是可忽略的。

您提到,“您不能(?)  测量源+ DP141总抖动、然后减去源抖动、因为它不是
DP141的实际代表性抖动性能”。

为了了解 DP141附加抖动、我需要知道源中包含的抖动。

Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mita-San

    请看一下我对 Kawai-San 测试设置和抖动数据的响应。 我没有使用 BERT 生成 DP 信号。 我使用的是一款现成产品、该产品在同一电路板上具有 GPU 和 DP141、用于收集抖动数据。 GPU 是 HBR2 DP1.2 GPU、因此 HBR3数据和 GPU 输出数据不可用。

    所附为捕获的 HBR2抖动数据。 就 Tj 而言、您可以看到我们在该特定平台上具有~85%的裕度。 这是 GPU + DP141的总抖动裕度、其中 GPU 产生的抖动占大多数。 客户对使用 DP141有何顾虑? 只要源与 DP 兼容、DP141就能正常工作。    

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David San、

    感谢您的响应。

    Mita