This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:ISO1050在低温下启动问题

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/725938/iso1050-iso1050-startup-problem-at-low-temperature

器件型号:ISO1050

您好!

在我的设计中、我注意到隔离式 CAN 收发器 ISO1050在低温下出现启动问题。

一旦组件达到-18°C,在加电后收发器可用性会有延迟。

延迟随温度的降低而增加、我在-30°C 时测得高达4S

由于上电存在延迟、因此微控制器会报告"总线关闭"错误、因为他无法在此温度水平下传输 CAN 消息

收发器的两侧均供电电压低于5V。

 

在以下屏幕截图中、我使用测试软件测量了收发器的 TX 和 Rx 引脚上的时序、使其具有方波信号(而不是实际的 CAN 总线 TX 信号)

在-18°C 下启动(问题开始)

在-30°C 启动

让我知道什么是错误的

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../measurement.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、您在使用 ISO1050时遇到一些问题。 CAN 通信的几秒延迟肯定是一个问题。

    我相信我们可以对其进行调试、但我需要一些其他信息。

    请向我提供以下信息:

    1. 启动期间具有以下信号的示波器快照:
      1. Vcc1  
      2. Vcc2.
      3. TXD
      4. RXD
    2. ISO1050的原理图和布局

    我知道(2)可能是您不想在公开论坛上分享的内容。 我已向您发送了一份 E2E 朋友请求、因此我们可以发送私人消息、以共享您不想在公共论坛上共享的任何类型的信息。  

    此致、  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 JChristophe Valance:
    我已经通过私人 E2E 信使与您联系、详细了解了此问题、并且在大约一周内没有收到您的消息。 我现在要关闭这个线程。 如果您需要进一步的支持、请随时打开新主题或回复 E2E 上的私人消息。
    此致、
    Dan