This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042HGV:端接电阻器

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042HGV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/731166/tcan1042hgv-termination-resistor

器件型号:TCAN1042HGV

大家好、

我的客户考虑使用 TCAN1042HGV、他们的应用如下。
在    这种情况下、您能否告诉我连接 Node1、Node2和 Node3的建议端接电阻器值(红色油漆部分)?



此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaita-San、

    CAN 总线的典型建议是在网络最远端放置一个120欧姆的端接电阻。 这通常是一个良好的起点。 某些具有从每个节点到主总线线路的长距离的网络(即长存根节点)受益于中央节点(即上图中的节点2和3)的高阻抗终端。 不过、我只会在观察到信号完整性问题时介绍这一点。

    最大