This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4S1394:钳位引脚是否可以保持开路?

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4S1394

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/730435/tpd4s1394-can-clamp-pin-left-open

器件型号:TPD4S1394

您好!  

我的客户想知道我们是否可以使钳位引脚保持断开状态?  

我还想知道比较器跳闸接口的含义是什么?  

该函数的典型应用电路是什么。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VCLAMP 引脚可保持断开状态。

    该引脚的用途很可能允许在该引脚上放置一个电容以支持 IEC ESD。 基准电容器可用于提高基准电路内的 IEC ESD 性能。 很可能没有必要达到目标性能、因此已从数据表中删除。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的评论。

    客户提出的另一个问题是:

    我们担心上电问题、在这种情况下、BUS_POWER 可能已经是12V、而3V3会斜升。 IC 的行为是什么? 我们希望确保启动时 Firewire 电源控制不会出现任何干扰(它可能导致检测问题?)。 当 VCC 还不在推荐范围内时,您能否询问 TI FWRPWR_EN 引脚的状态和晚期 VG 检测? 毫无疑问、我们可以添加一个 BOM 选项来为 tpd4s1394提供3V3SB (或3V3dual)电源、因为该电源轨将在12V (BUS_POWER)之前上电。

    您能为您提供帮助吗?  

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该器件将基于独立于12V 电源轨的3V3电源轨启用、因此一旦3V3电源轨升至3V 以上且保护延迟通过、该器件便会启用。

    只要3V3保证滞后12V、我就看不到任何系统问题。