This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142:在双模式下连接 SNOOPENZ 引脚和 CONFIG1

Guru**** 2381440 points
Other Parts Discussed in Thread: TDP142, SN74AHC1G125
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/727225/tdp142-connection-of-snoopenz-pin-and-config1-at-dual-mode

器件型号:TDP142
主题中讨论的其他器件: SN74AHC1G125

您好!

我的客户不使用侦听功能、而是使用双模和 GPIO 模式。
此时、我的客户是否需要通过缓冲器连接 SNOOPENZ 引脚和 CONFIG1?
我的客户会将电路板中的 SNOOPENZ 拉至"高"、因为它不使用侦听功能。

此致、
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    新水山

    当支持 DP++且 TDP142配置为 GPIO 模式(I2C_EN = 0)时、SNOOPENZ 引脚必须通过 SN74AHC1G125等缓冲器连接到 DisplayPort 插座上的 CONFIG1引脚。 需要缓冲器是因为当双模适配器插入 DisplayPort 插座时、SNOOPENZ 引脚上的内部下拉电阻过大、无法注册有效的 VIH。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San、

    感谢您先前的支持
    我补充一个问题。

    如果我们想支持 DP++、AUXp/n 应该连接到具有双模支持的 GPU?
    (=>我们是否应该使用 AUXp/n 来支持 DP++?)

    此致、
    Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    新水山

    这取决于侦听功能实现。 如果您不打算使用侦听功能、则 DisplayPort AUXP/N 信号可以绕过 TDP142。 绕过 TDP142 AUXP/N 引脚时、AUXN 引脚应通过100K 电阻上拉至3.3V、AUXP 引脚应通过100K 电阻下拉至 GND。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San、

    感谢您先前的支持。
    我添加了一个有关 SNOOPENZ 引脚的问题。

    我认为 CONFIG1是用于检测支持 DP++的 HDMI 设备连接的信号。
    建议 TDP142连接 SNOOPENZ 和 CONFIG1、即使未使用 snoop 函数。
    您能否告诉我连接 SNOOPENZ 引脚的原因?

    此致、
    Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    新水山

    如果需要双模 DisplayPort、则仅需通过缓冲器将 SNOOPENZ 连接到 CONFIG1。 如果没有、SNOOPENZ 可被拉高或拉低、具体取决于是否需要 AUX 监测。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San、

    感谢您的重播。
    我已理解您在上一篇帖子中的答案。

    我想知道 SNOOPEN 为什么需要在使用双模时连接 CONFIG1。

    此致、
    Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    新水山

    您不必将 SNOOPENz 连接到 CONFIG1、将 SNOOPENz 连接到 CONFIG1即可在处于 DP 模式时省电。 如果 SNOOPENz 连接到 CONFIG1、则在 HDMI 模式下、SNOOPENz 将处于高电平、并且禁用 AUX 监测功能、因为 HDMI 始终为4条信道。 当处于 DP 模式时、SNOOPENz 将为低电平、这将启用 AUX 监测功能、并且某些通道可以根据 AUX 流量关闭、从而为您节省电量。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、David - San、

    感谢您的支持。
    但我感到困惑。
    我再次向您提问。

    如果我的客户在双模式下使用 GPIO 模式的此器件、但他们不使用侦听功能。
    我的客户是否需要通过缓冲器连接 SNOOPENZ 引脚和 CONFIG1?

    此致、
    Shimizu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    新水山

    不可以、您可以通过电阻器将 SNOOPENZ 引脚连接到3.3V 以禁用贪睡功能。

    谢谢
    David