Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84, SN65DSI85
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65DSI84 主题中讨论的其他器件: SN65DSI85
您好!
很抱歉、我重复一个问题。
客户使用以下寄存器设置进行了测试。
0x10位6:5 置位10
0x18位4 置位0
然后、A_CLKP/N 和 B_CLKP/N 输出相同的时钟
这是正确的功能吗?
我认为像素数据仅输出 A_YxP/N
此致、
Naoki Aoyama