This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9800:未应用 VCCB 时的输出 SDAB/SCLB 电压。

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9800, PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/729144/tca9800-output-sdab-sclb-voltage-when-vccb-is-not-applied

器件型号:TCA9800
主题中讨论的其他器件: PCA9306

大家好、

请允许我询问您 TCA9800或 TCA980x 系列的行为。

在下面的条件下、从 A 侧到 B 侧 SDA/SCL 是否有泄漏电压?

- VCCA 被应用
-未应用 VCCB、已断开连接
- SDAA、SCLA 具有高电平输入

此致、

Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kawai-San、

    "- VCCA 被应用
    -未应用 VCCB、已断开连接
    - SDAA、SCLA 具有高输入"

    B 侧[TCA980x] A 侧--- B 侧[TCA980x]A 侧

    如果 VccA 通电而 VccB 未通电、则 B 侧会产生一些泄漏电流。 数据表的第9.3.5节指出、如果 A 侧受电、B 侧将启用弱上拉电阻器。 我相信这个上拉电阻是100k 或更大。 如果 VccA 为3.3V 且该电阻为100k、则当 B 侧 SDA/SCL 引脚为 GND 时、泄漏电流可能为33uA。 我假设当您说输入为高电平时、这意味着有一个连接到 VccA 的上拉电阻器和一个高阻抗的主器件/从器件。 在这种情况下、这里的泄漏电流甚至会更小。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobbi-San、

    感谢您的支持。

    我的问题的背景是、客户希望隔离 I2C 总线上拉电压、因为总线上连接了一个模拟开关、该开关不能施加高于 VDD 的电压、用于切换两个 I2C 主设备(主机)中的任何一个。

    HOST_1在模拟开关 VDD 上具有公共上拉电压、但是 HOST_2具有不同的上拉电压源(电压相同)。

    在这种情况下、模拟开关会断电、但 Host_2会上电、并且会向模拟开关施加总线上拉电压、这超过了绝对最大额定值。

    如果 TCA9800没有任何泄漏到另一侧、我们认为该器件可用于隔离 Host_2和模拟开关之间的总线电压。

    是否有符合上述要求的良好设备?

    *它们不能使用 I2C 开关,因为它们需要通过逻辑高电平或低电平来控制开关。

    此致、

    Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kawai-San、

    "超过绝对最大额定值。"

    开关上拉至的预期最大 Vcc 是多少?

    您还能绘制一个描述内容的图吗?

    我们可能能够以超出当前数据表建议的方式配置 PCA9306、以便能够执行此操作。 尽管我很难看到您的系统是什么样子以及这种解决方案是否起作用。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bobbi-San、

    我想通过邮件向您发送图表。

    此致、
    Kawai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kawai-San、

    我知道、我已经通过 e2e 接受了您朋友的请求。 准备好图表后、请告诉我。

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bobbi-San、

    我刚才向您发送了图表。 请确认 TCA9800是否可以满足其要求。

    如果不能、您可以建议最佳解决方案将会很有帮助。

    此致、
    Kawai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kawai-San、

    我已回复您的私人邮件。 根据您的观点、我相信 TCA9800将为他们所做的工作而努力。

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bobbi-San、

    感谢您的评论和建议。

    此致、
    Kawai