This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA9638:具有数字隔离器功能的 UA9638

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: UA9638, ISO7720, ISO7820LL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/730521/ua9638-ua9638-with-digital-isolator-functions

器件型号:UA9638
主题中讨论的其他器件: ISO7720ISO7820LL

您是否有任何产品支持的"UA9638及数字隔离器功能"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    为了使用 UA9638提供隔离保护、可以在微控制器(MCU)和 UA9638之间使用 ISO7720作为双芯片解决方案、如下图所示。

    这是适合您系统的好解决方案吗?


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    如果您的应用用于驱动隔离式差分信号线路、ISO7820LL 具有由隔离栅隔开的内部接收和发送缓冲器。 这会将解决方案缩减为单个芯片。

    我希望这是一个有用的评论!


    最棒的
    Manuel Chavez