This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:TUSB1002A 信号完整性问题

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A, TUSB1002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/730967/tusb1002a-tusb1002a-signal-integrity-question

器件型号:TUSB1002A
主题中讨论的其他器件: TUSB1002

尊敬的支持

客户遇到信号完整性故障问题。

首先、关于+- 0.6V 上的信号、我们将 EQ 从11更改为 RR、它可以解决这个问题。
但它们还有另一个有关抖动和噪声的问题
你有什么建议吗?
请参阅随附的

 e2e.ti.com/.../top.pdfe2e.ti.com/.../bOTTOM.pdfe2e.ti.com/.../EQ_3D00_11.pdfe2e.ti.com/.../EQ_3D00_RR.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    如果可能、您会向我发送 Allegro 格式的布局吗? 我想看一看从 PCH 到 USB 连接器的整个超高速信号路由。

    从 PCH 到 TUSB1002A 的布线长度是多少? 在5GHz 奈奎斯特频率下、RR 设置为10dB、这相当于大约10in 的布线。 RR 设置可能太大、您可能需要进一步降低它。 是否对通道1或2 EQ 进行调优?

    另外、请移除 ESD 组件、看看它是否有助于抖动性能。

    TUSB1002A 是一款线路转接驱动器、这意味着除了通道 ISI 引起的抖动之外、它不会清除任何随机抖动。 随机抖动的变化必须来自 PCH。

    您是否还使用了 TUSB1002或 TUSB1002A?

    谢谢
    David