This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD78:是否仅在 RX 模式下使用 SN65HVD78时的电流消耗?

Guru**** 2768545 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD78

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/731039/sn65hvd78-current-consumption-using-sn65hvd78-in-rx-mode-only

器件型号:SN65HVD78

各位接口专家、您好!

应用仅在接收模式下运行、不使用发送器。

图 8 显示了“动态电源电流消耗与 信号传输速率”。

SN65HVD78的发送器和接收器部分是否相同、即使它是半双工器件也是如此? 数据表中未指定发送器和接收器的拆分。

 

换言之、RX 功耗与仅使用 RX 的信令之间的关系是什么-完全不使用 TX ...

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James、

    驱动器的功耗取决于负载。 这意味着、如果负载消耗更多电流(电阻更小或电容更大)、则驱动器需要更多的功率来处理它。 RX 的功耗是恒定的。 您可以使用 ICC 规范的静态电流来估算它。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、
    Hao