This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25CP114:DS25CP114兼容输出驱动器

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0303, DS25CP114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/731077/ds25cp114-ds25cp114-compatible-output-drivers

器件型号:DS25CP114
主题中讨论的其他器件:LMH0303、

DS25CP114输出是否适合连接到 LMH0303电缆驱动器。

 DS25CP114的差分输出为350mV、偏移值为1.2V、但这似乎不适合 LMH0303的输入、您能否确认这是否合适或推荐合适的替代方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    连接这两个器件的方法有以下几种:

    1)。 您可以使用4.7uF 交流耦合电容器进行交流耦合。 在该方案中、我们不必担心共模电压、因为输入差分电压为350mV (LMH0303最小摆幅为100mV)。

    2)。 直流耦合:使用350mV 输入摆幅、我们具有以下特性:
    a)。 LMH0303的最大共模电压为 VCC-(SDI/2)。 在350mV 时、我们有3.3-(.350/2)= 3.125
    b)。 LMH0303的最小共模电压为1.6+(.350/2)=1.775
    c)。 DS25CP114共模电压范围为1.2+/-(350/2)= 1.375/1.025
    在给定 C 并与 A 和 B 进行比较的情况下、如您所述、我们无法进行直流耦合。 因此、我认为我们应该将这两个器件交流耦合、并使用4.7uF 值电容器。

    此致、Nasser