This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:电平转换器相关查询

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/730846/pca9306-level-translator-related-queries

器件型号:PCA9306
尊敬的 TI 团队:
我们 根据以下原理图使用了 PCA9306电平转换器:
我只是想了解、EN 引脚上的200k 电阻器有什么影响?
当我连接100R 电阻器而不是200K 时、很少有板上会出现电平转换 器工作正常、我们将正确获取 IMU 从器件数据。
这个200K 电阻器的原因是什么?它为什么会影响性能?
请注意、电平转换器的两侧上拉电阻均已连接。
此致、
Saumil Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Saumil:

    EN 和 VREF2端口用于内部偏置电路、而外部电阻用于限制流入器件的电流。 该器件在100kOhm 条件下仍可正常工作、但我们建议使用200kOhm 来更严格地限制电流、从而保护器件。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我理解这个逻辑。

    我的问题是、数据表中未提供的使能引脚允许输入电流是多少?

    第二点是、当存在100K 电阻器时、我的从器件无法与主器件进行正确通信。  

    当我们用100欧姆替换100K 时、它开始工作。

    请详细说明此方案。

    谢谢

    Saumil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saumil、

    '我的问题是、数据表中未提供的使能引脚允许输入电流是多少?'

    使能引脚实际上连接到 FET 的栅极、因此您应该将其视为高阻抗输入。 Vref1和 Vref2可以是低阻抗、数据表中定义的绝对最大电流指定为128mA。

    有关 PCA9406和200k 电阻器的问题已在 e2e 论坛中多次提出、您可以在此处或 Google 上搜索找到它。 例如、这篇文章详细介绍了使能/Vref2和200k 电阻器。

    "第二件事是、当存在100K 电阻器时、我的从器件无法与主器件进行正确的通信。  

    当我们用100欧姆替换100K 时、它开始工作。"

    您能否提供 PCA9306的相关原理图?

    ENABLE/Vref2和 Vref1上的电压是多少?

    两侧 SDA/SCL 上的电压?

    谢谢、

    -Bobby