This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215:关于 HD3SS215的原理图

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/729652/hd3ss215-regarding-schematic-of-hd3ss215

器件型号:HD3SS215

是否可以为 HDMI 2:1和 HDMI 1:2应用提供 HD3SS215的原理图?

谢谢、此致、

Prasad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    彭查拉

    请随附 HD3SS215 EVM 原理图。

    e2e.ti.com/.../hd3ss215_5F00_evm_5F00_c.pdf

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai David、

    感谢您的回复。 我能否获得使用 HD3SS215的 HDMI 2:1原理图。 HDMI 2:1原理图是否与 HDMI 1:2原理图类似? 我是否知道如何选择 HDMI 2:1和 HDMI 1:2? 以及如何使用 DX_SEL 和 AUX_SEL 进行切换。

    谢谢、此致、

    Prasad。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prasad

    请参阅 HD3SS215数据表的图8以了解 HDMI2:1实现方式。

    有关 AUX_SEL 和 DX_SEL 配置、请参阅 HD3SS215的表1。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hai David、

    对于 HDMI 2:1、AUX_SEL 和 DX_SEL 的逻辑是否同样适用于 HDMI 1:2? 数据表中的 HDMI 1:2和 HDMI 2:1原理图没有变化、只是选择拉电流和灌电流端口时发生了变化。 但是,对于 HDMI 1:2 AD 2:1,控制逻辑信号又是一样的呢? 我们是否也有 HDMI 2:1 EVM? 如果是它们、请发送原理图

    谢谢、此致、
    Prasad。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prasad

    我们没有 HDMI2:1原理图。 HDMI 1:2和 HDMI2:1应用程序之间的控制逻辑 AUX_SEL 和 DX_SEL 相同、如 HD3SS215数据表的表1所示。

    谢谢
    David