This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:确认功能流程

Guru**** 2591810 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/728410/tps65982-confirm-about-function-flow

器件型号:TPS65982

让我检查一下 TPS65982DA 功能流程的混淆点、 步骤如下:

我想知道步骤④是否正确、以及发生步骤⑤的原因。

----------------------------------------

①When 主板(CPU)将状态切换为关断、这意味着 PDC (PD 控制器)将仅通过 EC 设置为灌电流。

μ ②No 器件与主板的 Type-C 端口相连。

③Type C 端口 CC 波形;CH1为 CC1 (黄色)/ CH2为 CC2 (绿色)。

④I 当设置为仅灌电流时、CC 线路需要固定为 Rd (低电平)。

来自波形的⑤But 该端口声明为 DRP、而不是仅灌电流。

----------------------------------------

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    正确、PD 控制器应仅在配置为 PD 灌电流后显示 Rd。 我认为 EC 的更新存在一些问题。

    当 EC 尝试将 PD 控制器配置为灌电流时、您能否共享 I2C 日志?

    谢谢、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul - San

    感谢您的回复、

    我附加了 I2C 日志、请参阅 Excel 文件。

    e2e.ti.com/.../I2C-DATA.xlsx

    抱歉、还有其他问题;

    例如、上面板的 TPS65982D 名为"Board-1"、另一个板的 TPS65982名为"Board-2"。

    当只在灌电流中设置时、我发现两个(板1和板2) CC 相同的输出切换(Rp/Rd)。

    如果将1号板和2号板连接到一个双角色 Type-C 器件(带交流适配器)、并且具有识别故障的概率电源角色。  

    问题;电路板1和电路板2 PDC 之间是否存在导致此问题的其他不同因素?

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    我将其脱机、因此将其标记为已解决。

    谢谢、
    Rahul