This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:器件枚举失败

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/730854/tusb2046b-device-failed-to-enumerate

器件型号:TUSB2046B

您好!

我知道这是一个常见问题、我已经完成了在这个论坛上发布的每条评论、但我无法解决。

我将 RESET 引脚连接到15K 上拉电阻、并尝试了10nF 至4.7uF 范围内的所有电容值、运气不佳。

a) SUSPND 和 TSTMOD 接地

B) TSTPLL 连接到 GND

c) EXTEMEM 被接至高电平

d)成组连接到 GND

e) EECLK 悬空

f) DP0被拉高1.5Km

g)所有 DPN DMN 均以15KOhm 下拉

h)所有卵巢电流 被拉高7.5KOhm。

i)晶体在 XTAL2上有1KOhm

j)我在 DP0和 DM0上有22欧姆

k)对于第一个蓝色是 XTAL2上的时钟、品红色是复位引脚、黄色是3.3V、电容大约为1uF

l)对于第二个品红色为3.3V、黄色为时钟、蓝色为复位、电容值约为30pF

非常感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经找出了一个问题,就是旧的开关开关出现了正面和负面的问题