This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:通信异常

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: P82B96

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/728402/p82b96-communication-anomaly

器件型号:P82B96

客户正在开发 HMDI2.0电缆。 DDC 缓冲器使用 P82B96。 当前的测试发现、当飞利浦播放机与 Sony KD49X7500E 电视互连时、电视无法识别播放机。其他组合现在工作正常、TX 端的 P82B96可替换为 NXP P82B96 (__LW_AT__)工作正常。 长度为8-40米、SCL 频率为100kHz。

在测试 SDA 波形时未发现明显的异常。 这种异常的原因是什么?

TI P82B96 Bule 输入 信号 黄色输出信号

NXP P82B96 Bule 输入 信号  黄色输出信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuang、您好!

    我想确认一下、您正在使用两个 P82B96器件、一个用于传输、另一个用于接收:

    主/从->P82B96--- 长电缆--- P82B96--<--主设备/从设备

    我不是那么熟悉 DDC2B、但在网上看、它看起来像是使用类似于 I2C 的协议进行通信、因此:

    您在读取/写入从器件时是否看到 ACK?

    当主器件正在读取时、它是否会在想要读取更多数据时正确地向从器件发送 ACK?

    您发布了数据线的图片、对我来说似乎可以、我看不到它有任何问题。 您能否布置时钟线?

    我们的器件是在较短的距离内工作、还是在所有距离内都发生故障?

    我们的 P82B96器件是否可能已损坏? 如果您用新器件替换我们的器件、它是否可以再次工作?

    您还能在传输端发布时钟和数据的示波器截图、在接收端发布另一个时钟和数据的示波器截图吗?

    谢谢、

    -Bobby

    freqinput()=1.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Bobby、

    主/从->P82B96--- 长电缆--- P82B96--<--主设备/从设备

    是的

    我不是那么熟悉 DDC2B、但在网上看、它看起来像是使用类似于 I2C 的协议进行通信、因此:

    您在读取/写入从器件时是否看到 ACK?   请参见下图。

    当主器件正在读取时、它是否会在想要读取更多数据时正确地向从器件发送 ACK?

    您发布了数据线的图片、对我来说似乎可以、我看不到它有任何问题。 您能否布置时钟线?

    TX SDA&SCL

    RX SDA&SCL

    我们的器件是在较短的距离内工作、还是在所有距离内都发生故障?

    我们测试8m 和30m 全部失败

     我们的 P82B96 器件是否可能已损坏? 如果您用新器件替换我们的器件、它是否可以再次工作?

    我可以使用此电缆连接 X 盒和索尼电视。 如果更改为 Philps 蓝光播放 器,,则故障率为400/400。  如果更换为 NXP 部件,则其工作正常。   

    是什么导致了这种一般性问题? 是否有办法解决这个问题?

    NXP 部件 TX SCL 和 SDA   (__LW_AT__电视上有图像。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shuang、

    使用我们的器件前两张图片显示从器件为 NACKing。 这意味着从器件正在运行某项操作。 您可以在 NXP 映像中看到 ACK、其中 SDA 变为高电平一点点、然后在第9个时钟周期被从器件拉低。

    我想验证您发布的第一幅图像和第二幅图像是否像这样测量?:

    ------

    第一幅图像的内容看起来很奇怪、时钟和数据线的上升沿看起来非常快。 TX 侧 SDA/SCL 上的上拉电阻是多少?

    第二幅图像显示时钟线在0V 以下摆动几乎-1V。 我们的器件的规格最大值为-0.3V、因此这种下冲会损坏我们的器件。

    TX 侧的音量在数据线上看起来很大、您能否测量?。Rx 侧的音量看起来不正确、应该有800mV 左右的偏移、但它看起来好像保持接地、请也测量这一点。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    我想验证 您发布的第一幅图像和第二幅图像是否像这样测量?: 是

    ------

    第一幅图像的内容看起来很奇怪、时钟和数据线的上升沿看起来非常快。 TX 侧 SDA/SCL 上的上拉电阻是多少?   

    对于 Rm&R、 Rb 为4.7k Ω、Rb 为330 Ω  、两个上拉电压均为5V。

    第二幅图像显示时钟线在0V 以下摆动几乎-1V。 我们的器件的规格最大值为-0.3V、因此这种下冲会损坏我们的器件。

    我认为这是由于与参考接地接触不良造成的。

    TX 侧的音量在数据线上看起来很大、您能否测量?。Rx 侧的音量看起来不正确、应该有800mV 左右的偏移、但它看起来好像保持接地、请也测量这一点。

    TX vol 400mV

    RX vol 720mv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shuang、

    在 TX 图片中、400mV 和240mV 看起来不错、低于器件所需的600mV VIL。

    在第二张图片中,560mV 时钟的音量对我来说是不对的,黄色时钟的音量应该是700mV+.....

    你知道你的从器件的 VIL 是什么吗? 此外、如果我们比较 NXP P82B96 RX 侧的 SDA、那么 Vol 是多少? 我想知道 NXP 的音量是否低于我们的音量、从器件是否不接受720mV 为低电平。

    除此之外、我不会看到信号有任何错误。 您能否发布器件和连接到器件的从器件的原理图? 如果这是敏感信息、我们可以通过电子邮件进行讨论:duynguyen@ti.com

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    在 TX 图片中、400mV 和240mV 看起来不错、低于器件所需的600mV VIL。

    在第二张图片中,560mV 时钟的音量对我来说是不对的,黄色时钟的音量应该是700mV+.....

    TX VOL SDA - SCL 400mV-240mv =160mv  RX VOL SDA - SCL 720mv-560mv =160mv 、因此我认为测试结果是合理的。

    你知道你的从器件的 VIL 是什么吗? 此外、如果我们比较 NXP P82B96 RX 侧的 SDA、那么 Vol 是多少? 我想知道 NXP 的音量是否低于我们的音量、从器件是否不接受720mV 为低电平。

    我可以看到 NXP RX SDA 较低、我想知道什么会影响 VOL 电压。  外部器件还是芯片本身?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuang、您好!

    "TX Vol SDA - SCL 400mV-240mv =160mv  RX Vol SDA - SCL 720mv-560mv =160mv 、因此我认为测试结果是合理的。"

    "数据量"和"时钟"之间的差异应该彼此不相关、因此减去彼此之间的差异不会告诉我们任何信息。 我所说的是时钟上的 RX 音量似乎低于我预期的值。

    从您展示的原理图中、5V/4700ohm 可提供大约0.2mA 的电流。

    您可以在上面看到、如果电流大约为0.2mA、则最小电压应为0.67V。 您的电压为0.56V、低于最小值。

    "我想知道什么会影响 VOL 电压。  外部器件还是芯片本身?"

    如果 Vol 大于从器件的 VIL、则从器件将永远不会看到逻辑低电平。 这会以这种方式影响外部器件。 <-这是我关心的问题,我想知道这是否合理,为什么 NXP 和我们的不起作用。 从 TX 到 Rx 的信号看起来至少是正确地发送和接收数据、但从器件无法识别或看到信号。

    您能提供什么是从器件吗、我想查看它的 VIL 要求是什么。

    VOL 还需要大于此器件的 ViLc、否则可能会将总线锁存到低电平。 从示波器屏幕截图中可以看到、情况并非如此。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    从设备是 Sony TV KD-49X7500E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Shuang、

    电视是终端设备。 我要知道的是、连接到 P82B96 (电视内部)的 I2C 从设备是什么。

    谢谢、
    -Bobby