This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1550:关于 THVD1550 EMC 容差和保护功能

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/730444/thvd1550-about-thvd1550-emc-tolerance-and-protection-function

器件型号:THVD1550
您好专家。
感谢您每天的特殊支持。
我有关于 THVD1550的问题。
我的客户正在评估此产品。
然而,似乎有两个疑问。
① EMC 电阻是否在高温下下降?
②Customers 正在测试此产品的破坏性电源电压。
对于 SN65 HVD 485、施加10至11V 电压将导致过流流动并断开。
  但是、对于 THVD 1550、施加7V 至8V 电压时会限制过流。
  THVD1550的电源部分是否具有过压保护功能?
最棒的,雷加尔
Noriaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noriaki-San、

    感谢您评估 THVD1550。 我不太确定您所指的 EMC 电阻是多少。 您是指发生过载事件时器件的电阻吗? SN65HVD485和 THVD1550在 Vcc 引脚上具有7V 最大绝对值。 任何超过电压可能会对器件造成永久损坏的电压。 但结果是统计的、因为它们取决于电压电平和持续时间。

    如果您有更多意见、请告诉我。
    此致、
    Hao