This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:dp83867E c driver?

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/730525/dp83867e-dp83867e-c-driver

器件型号:DP83867E

您能否提供  由 C 驱动的 DP83867E 驱动程序? 我可以使用 liunx 驱动程序存储图、 在1000M 通信中 存在故障状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Linux 驱动程序 Web 链接可在 DP83867E 的工具和软件部分下找到。 您也可以使用此网页并向下滚动到"Linux-DP83867"选项。 这将带您进入第三方网页、您可以在其中访问驱动程序代码。

    此致、
    Aniruddha