This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:放置建议

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/730492/tusb1002a-placement-suggestion

器件型号:TUSB1002A

您好!

客户的路由拓扑为 PCH->TUSB1002A->USB3 Mux->TypeC 连接器。

现在、我们知道从 PCH 到 TypeC 连接器的布线长度为6英寸、 而差分插入损耗(@ 5GHz)是来自 USB3多路复用器的-2.2dB。  我是否可以在距离 PCH 4英寸、距离 type-c 连接器2英寸的位置实现 TUSB1002A?  如果这不好、您的建议是什么?

谢谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安东尼

    建议的放置方式看起来不错。

    谢谢
    David