This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:加电时序要求

Guru**** 2944270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/730582/tusb4041i-power-up-timing-requirements

器件型号:TUSB4041I

您好!

我想问 一下数据表的加电时序要求。

我认为(1)提到了从上电到 GSTz 的时间、但在 VDD 和 VDD33期间、指定了 TD1的关系时间。

TD1和注释(1)之间有何关系?

关于注释(2)、"上电关系"是什么意思?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TQ、

    3.3V 和1.1V 的斜升阶(加电关系)只有在应用使用无源复位电路时才重要。 在这种情况下、TD1适用。 如果集线器有一个有效复位、那么只有 td2应用于 GRSTz 时序。

    此致、
    JMMN