This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS049:SN65LVDS049PW 结限值

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/729439/sn65lvds049-sn65lvds049pw-junction-limit

器件型号:SN65LVDS049

您好!

数据表中未列出 以下器件的结限值:SN65LVDS049PW。

我是否只需获取150摄氏度的存储温度、如该链接中所述? [常见问题解答]器件的最高结温(TJMAX)是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Alexa、

    链接中的参考帖子讨论了绝对最大结温、专门针对逻辑器件。 您是否在寻找绝对最高结温(例如器件可以承受但不一定正常工作或在规格参数范围内的结温)?

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只是在寻找结温限制 T_j、因此只是工作结温限制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Alexa、

    最高工作结温为125 C。但是、该器件的性能和电气参数仅在-40 C 至85 C 的环境(自然通风)温度范围内进行表征

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    关于该器件、还有一件事是热性能信息表中有一个拼写错误。 R_theta_JA 应为105 C/W (不是10.5)。

    此致、
    相位