This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS83B:更宽的温度范围替代产品

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVDS83B, SN65LVDS93A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/730437/sn75lvds83b-wider-temp-alternative

器件型号:SN75LVDS83B
主题中讨论的其他器件: SN65LVDS93A

是否有更广泛的 SN75LVDS83B 温度替代产品 ? 我的客户需要-40至85°C 的温度。  

如果不是这个确切的器件、会怎么样?  

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Viktorija、

    您可以使用 SN65LVDS93A。

    此致、
    I.K.