This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Modbus RTU 协议

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5329, TMS320F28062, SN65HVD3082E, THVD1500, ISO3082
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/728469/modbus-rtu-protocol

主题中讨论的其他器件:MSP430F5329TMS320F28062SN65HVD3082ETHVD1500ISO3082

大家好、

开始使用 Modbus 协议时、我搜索了 Modbus 协议及其工作原理以及 RTU 和 ASCII 格式之间的差异、搜索后、得到的信息是可以通过 RS232和 RS485通信实现 Modbus 协议。

现在、我的疑问是、是否有任何用于 Modbus RTU 通信的驱动器 IC、否则需要实施所有本身意味着从器件响应和错误的操作。  

我的工作是为具有35个从器件的单个主器件实现 Modbus 协议。请帮助我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    希望在 MSP430F5329 (主器件)和 TMS320F28062 (从器件)之间实现 Modbus 协议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果要执行 Modbus RTU、则需要将 RS485器件连接到微控制器的 UART。 类似 SN65HVD3082E 的器件。 我将把这个主题移至工业接口论坛。 它们可以帮助您找到最适合您应用的 RS485驱动器器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我同意 Bob 的评论、只需补充一点、您可能希望考虑使用较新的 THVD1500器件、因为它比上一代 SN65HVD3082E 解决方案具有许多优势。 任一解决方案都能够与32个从节点配合使用(这通常是符合 RS-485标准的收发器的最低要求)。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bob 和 MaxRobertson 快速重放、

    使用 UART 转 RS485驱动器 IC (ISO3082)、我不确定是否提供 Modbus 协议驱动器 IC? 表示主 RS485输出到 Modbus 驱动器 IC , 从机侧 Modbus 驱动器 IC 到 RS485驱动器 IC。

    另一个明智的方法是实现该协议。   

    请帮帮我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mahdhu、

    如果我误解了您的需求、请纠正我的问题、但通常该协议会通过微控制器实现-我没有看到像独立 Modbus 协议桥那样的协议。

    最大