请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/728469/modbus-rtu-protocol
主题中讨论的其他器件:MSP430F5329、 TMS320F28062、 SN65HVD3082E、 THVD1500、 ISO3082大家好、
开始使用 Modbus 协议时、我搜索了 Modbus 协议及其工作原理以及 RTU 和 ASCII 格式之间的差异、搜索后、得到的信息是可以通过 RS232和 RS485通信实现 Modbus 协议。
现在、我的疑问是、是否有任何用于 Modbus RTU 通信的驱动器 IC、否则需要实施所有本身意味着从器件响应和错误的操作。
我的工作是为具有35个从器件的单个主器件实现 Modbus 协议。请帮助我。