This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9535:中断无法正常工作

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/728225/tca9535-interruptions-do-not-work-properly

器件型号:TCA9535

大家好,

   现在、我们已经试用了一台机器、按钮没有中断、按钮在1.8V 电压下的一段时间内没有响应。IIC 通信正常、 中断引脚在出现问题时始终为低电平(无按钮按下)。主机在中断时不会启动 I2C 通信。在万用表电流范围的一端使用1.8V 电压、在另一端连接中断引脚 瞬时电流超过10毫安后、电路将恢复正常、中断引脚电平将更高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wade、

    INT 引脚始终处于低电平、因此未检测到按钮按压的问题吗? 如果是、您是否尝试读取输入端口寄存器? 这应清除中断、直到下一次输入状态发生变化。 如果您已经尝试过此操作、并且中断仍然为低电平、您能否验证输入端口寄存器值是否与读取期间(通过万用表)在每个引脚上观察到的值相匹配?

    如果您从未在 INT 上看到高电平、则最好仔细检查 R25是否正确连接、因为输出使用开漏驱动器。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wade、

    1) 1)当该器件开启时、INT 引脚是什么(高电平还是低电平)?
    2) 2) INT 引脚何时锁存到低电平? (当您按下按钮或随机按下时)?
    3) 3)在引脚锁存为低电平后、读取是否修复了此问题?
    4) 4)查看原理图、我看到 A2看起来像是浮动的、您实际上是否必须连接到 GND 或 Vcc 的其他位置、或者它是否真的浮动?
    5) 5) 5)您能否用示波器快照向我们展示在打开和关闭器件时 Vcc 的外观?
    6) 6)您是否知道流入 Vcc 的电流大小? (您可以使用 R21通过万用表查看电源电流)

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wade、

    您是否能够解决此问题? 如果不是、您能否通过回答上述一些问题帮助我们更好地理解问题?

    谢谢、
    最大