This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCA9306+ISO1541

Guru**** 2754795 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1541, PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/726969/pca9306-pca9306-iso1541

器件型号:PCA9306
主题中讨论的其他器件:ISO1541

尊敬的团队:

下面是原理图。 I2C 信号将通过温度传感器 PCA9306、ISO1541和 AT30TSE758A。

我们发现从 PCA9306向 AT30TSE758A 发送 I2C 命令正常。

但是、如果 I2C 命令从 AT30TSE758A 发送到 PCA9306、则会失败。  

请帮您澄清此 I2C 问题吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jim、

    "但是、如果 I2C 命令从 AT30TSE758A 发送到 PCA9306、则会失败。 "

    您是否有来自 At30TSE758A 以及我们的 PCA9306的示波器截图?

    我还注意到 ISO1541的1侧有电容器、这些电容器超出了1侧允许的最大电容。

    第23页第9.2.2节还提到了这一限制、您可能希望消除这一限制、因为我认为此器件可能对1侧的容性负载很敏感。

    当您说通信失败时、您意味着您正在接收 NACK 或其他事件吗?

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    您是否有机会回顾 Bobby 的上述问题? 这些将帮助我们更好地理解这个问题。 或者、这已经解决了吗?

    此致、
    最大