This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041EVM:TUSB8041EVM

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TUSB8041EVM, TUSB8042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/729713/tusb8041evm-tusb8041evm

器件型号:TUSB8041EVM
主题中讨论的其他器件:TUSB8041TUSB8042

尊敬的女士们:

要使用 TUSB8041评估模块进行合规性测试、必须执行哪些步骤或配置? 到目前为止、我没有从器件获取任何信号-甚至没有 RX.detect 状态的峰值。

提前非常感谢!

此致、

Uwe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Uwe

    您是否从 USB.org 下载了 XHCI HSETT 工具? 下载该工具后、请将 TUSB8041EVM 的上行端口连接到主机、主机将启用集线器的下行端口以生成适当的测试数据包。

    请注意、自从 TUSB8041发布以来、USB 3.x 规范已进行了一些细微的编辑、因此、如果您想在最终产品上获得 USB 标识、我们建议您使用包含这些更改的最新 USB 集线器(TUSB8042/43/44)。

    谢谢
    David