This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:TUSB8041输入和输出

Guru**** 2796045 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/729684/am5728-tusb8041-inputs-and-outputs

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件:TUSB8041

我想知道 TUSB8041的输入和输出是什么、以便我能够了解这些块是如何互连的、以实现它们之间的通信。

我还愿意知道如何理解原理图中使用的符号和符号。 如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RAV

    AM5728是您的 USB 主机、它连接到 TUSB8041输入端。

    USB_SSRXP/M[n]和 USB_SSTXP/M[n]是 USB SuperSpeed DFP 信号、USB_DP_DN[n]和 USB_DM_DN[n]是 USB2.0 DFP 信号。 这些是 TUSB8041输出。

    符号表示这些信号为非页连接、它们在原理图的其他位置有连接、在 I2C3_SCL 和 I2C3_SDA 的特定示例中、它们旁边的数字表示附加连接在第4页和第15页。

    谢谢
    David