This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212:HD3SS3212的 TX 去耦电容器的正确位置是什么? 数据表中的信息有冲突

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/730370/hd3ss3212-what-is-the-correct-location-for-tx-decoupling-caps-for-hd3ss3212-data-sheet-has-conflicting-info

器件型号:HD3SS3212

我尝试使用 HD3SS3212作为 USB 3.1 C 型端口的多路复用器。

在数据表的第13页 、图7。 USB Type C 的交流耦合电容器显示 了放置在 HD3SS3212和连接器之间、B/C 端口上的 TX 电容器。

但下一张图 8。 USB3.1 Type C 连接器的朝下端口、显示 了在主机和 HD3SS3212之间 A 端口上放置的电容器

哪一个是正确的放置位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Traian

    假设共模电压小于2V、则其中任何一个都可以。 如图7所示、HD3SS3212由主机偏置。 如图8所示、HD3SS3212由器件偏置。 通常情况下、交流耦合电容器放置在多路复用器开关和 USB 连接器之间、如图7所示。 请确保多路复用器开关的一侧仅为交流耦合、而另一侧为直流耦合。

    如果共模电压高于2V、则需要在多路复用器开关两侧使用电阻器偏置网络的交流耦合电容器、如图6所示。

    谢谢
    David