This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:有关产品规格的问题

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/730086/dp83822i-questions-about-product-specification

器件型号:DP83822I

您好、应用团队、

您能给我以下客户问题的评价吗?

问题1. 客户希望将 PHY-A 替换为 DP83822I (PHY-B)。 但对于寄存器0x0001、位[6]、SMI 前导码抑制、默认值与 PHY-A (其值为"0")和 PHY-B (其值为"1")不同。 在这种情况下、由于默认值差异、DP83822的链路伙伴将会受到什么限制? 或者、无论默认值是多少、都没有任何限制?

问题2. 对于寄存器0x0018、位[9、10]、如果客户设置5Hz (100ms 导通时间、100ms 关断时间)、并且 LED_0通过针对 TX/RX 活动闪烁进行设置、如果 TX/RX 活动在闪烁的导通时间发生、导通时间会发生什么情况? 例如、导通时间超过100ms 是否会发生?

问题3. 如果 DP83822正在进行复位序列、如果接收到来自链路伙伴的信号、会发生什么情况?  

问题4. 为了进行确认、是否有任何产品规格要求在硬件复位完成后进行软件复位、数据表中未对此进行说明?

感谢您的支持。  

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sasaki-San、您好!

    1.在客户的情况下、此功能不会影响 DP83822与 Link Partner 的连接。 SMI 是串行管理接口、这意味着用于寄存器访问的 MDIO MDC 引脚。 SMI 前导码抑制与从 MAC 对 PHY 的寄存器访问相关。 当 PHY 支持 SMI 前导码抑制时、这意味着 PHY 可以接受前导码不存在的 MDIO 寄存器访问命令。 它还将接受存在前导码的 MDIO 寄存器访问命令。 如果 PHY 不支持 SMI 前导码抑制、则它只能在存在前导码时接受 MDIO 命令。

    2、LED 闪烁功能是为了处理连续的数据传输。 当 LED 闪烁亮起时、当发生数据传输(TX 或 RX)时、LED 闪烁将继续以寄存器0x0018中选择的速率运行。 如果速率为100ms 打开和100ms 关闭、则不会超过100ms。

    DP83822在完全超出复位序列之前不会启动链路启动序列。 如果在 DP83822仍处于复位状态时从链路伙伴接收到自动协商脉冲、则将忽略来自链路伙伴的信号。

    4、硬件复位后无需软件复位的 PHY 要求。

    此致、
    Aniruddha