Other Parts Discussed in Thread: XIO2001
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:XIO2001 您好!
我 对 XIO2001的断电顺序有一些问题。
数据表要求在3.3V/5V 之前删除 PCIR、如 数据表中的下图所示。
这是否意味着在启动3.3V/5V 降序之前、PCIR 必须达到0V?
如果是、则有时很难完全0V。 什么 电压可被认为是0V?
当 PCIR 达到特定电压时、还是3.3V/5V 可以按顺序启动?
如果是、特定的电压是多少?
此致、
OBA