This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:断电序列、PCIR 和3.3V/5

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/729242/xio2001-power-down-sequence-pcir-and-3-3v-5

器件型号:XIO2001

您好!

我 对 XIO2001的断电顺序有一些问题。
数据表要求在3.3V/5V 之前删除 PCIR、如 数据表中的下图所示。


这是否意味着在启动3.3V/5V 降序之前、PCIR 必须达到0V?
如果是、则有时很难完全0V。  什么 电压可被认为是0V?  
当 PCIR 达到特定电压时、还是3.3V/5V 可以按顺序启动?
如果是、特定的电压是多少?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OBA、

    建议的值为0V、这肯定不会导致断电序列出现问题。 我无法推荐特定值并保证器件的功能正确。 在这种情况下、我们没有定义的电压、此时 PCIR 可以被视为低电平并大于0V。PCIR 被视为电源引脚而不是数字信号、因此这种想法无法直接转换。 也就是说、如果您开始将3.3V 和1.5V 电压轨斜降至尽可能接近 PCIR 为0V、可能是其原始值的10%。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的回复。
    我无法理解您的回复中的最后一行、
    "话虽如此、如果您开始将3.3V 和1.5V 电压轨斜降至尽可能接近 PCIR 为0V、可能是其原始值的10%。"

    这意味着什么、尤其是"可能是其原始值的10%"。 10%的原因是什么???

    此致、
    OBA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OBA、

    很抱歉、由于不清楚、我在上一篇文章中提到的 PCIR 原始值的10%。 一般而言、我认为应 尽可能使3.3V 和1.5V 电压轨开始斜降、使 PCIR 为0V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    OBA、

    此问题是否需要更多支持? 如果是、请提供相关详细信息、以便我进一步为您提供帮助。 现在、我将把这个线程标记为"TI 认为已解决"。