This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400:复位后、输入端口的默认值

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/730149/tic12400-after-reset-default-value-of-input-port

器件型号:TIC12400

尊敬的团队:  

我的客户希望知道复位后如何操作。 请查看下面的内容、并告诉我您的意见。  

   -Vs:24V

-      客户希望使用 IN1 ~ IN7来连接灌电流而不是拉电流端口(复位->选择灌电流->湿性电流2mA ->端口启用)

-      重置后,输入端口的默认值为禁用/拉电流/无湿性电流。

-      1~7复位后、即使 IN_EN_Δ Σ 寄存器值为0h (禁用)、IN1~IN7端口是否可以用作源端口? 客户担心、如果 IN1~IN7作为源端口运行(尽管 IN_EN_R θ 1~7为0h (禁用))、24V Vs 可能会损坏其他器件。

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dino、这不会是问题。 器件复位后、IN 引脚处于高阻抗状态、直到器件寄存器被配置且触发位被置位。 因此、只需让您的客户将器件编程到所需状态、并在他们想要启动器件操作时切换触发位。