This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV31E-EP:有关 AM26LV31E-EP 最大差分输入电压的问题

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV31E-EP, AM26C31, AM26C31M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/729386/am26lv31e-ep-question-about-maximum-differential-input-voltage-of-am26lv31e-ep

器件型号:AM26LV31E-EP
主题中讨论的其他器件: AM26C31AM26C31M

你(们)好。  

我想知道 AM26LV31E-EP 的最大差分输入电压、但 AM26LV31E-EP 数据表中未显示有关最大差分输入电压的信息。

(AM26C31数据表包含有关最大差分输入电压的信息。)

请告诉我有关 AM26LV31E-EP 最大差分输入电压的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AM26LV31E-EP 是一款线路驱动器、没有差分输入。 因此、没有最大 VID 规格。

    如果您考虑驱动器三态的情况、则可以考虑使用 Vo 范围的单端绝对最大规格。

    AM26C31也是一款线路驱动器。 具有 VID 规格是没有意义的。

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我还有其他问题。

    您说过、RS-422驱动器差分输出引脚的最大输入电压范围等于 Vo (输出电压)。

    但是、我认为 Vo 是符合 TIA/EIA-422标准的输出电压、它不同于 可承受过压的差分输出引脚的最大输入电压。  

     此外、我认为 AM26C31M 数据表中显示的 VID (差分输入电压)是可承受过压的输出引脚的最大电压。

    如果我有误解、请告知我 AM26C31M 数据表中 VID 的含义。  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法真正评论 AM26C31M 中 VID 规范的意图、因为它由另一个团队提供支持。 我可以与他们核实、以获取他们的意见。 它可能表示可以差分方式施加到输出对的最大电压。 但是、这将是一种非标准的方式来指定它。 或者、在创建数据表时、它可能会被等效线路接收器留下。

    但是、很明显、AM26LV31E-EP 没有差分输入。 因此、没有理由提供 VID 绝对最大规格。 它在绝对最大值部分中确实有 Vo 规格。 该器件仅具有差分输出(无其他输出)。 应使用 Vo 绝对最大规格来考虑在不违反绝对最大规格的情况下可以施加到输出端的值。 输出对中的两个输出都可以单端使用、因此以这种方式处理它们是合理的。
    您可以通过查看 Vo 规格并将范围加倍来得出绝对最大 VOD (驱动时)。 Vo 范围为-0.5至6。 因此、绝对最大 VOD 为+/- 6.5V。 超过此值将表示其中一个引脚超出其单端限值6V 或低于-0.5V。

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水