This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM 安装完成后、将在初始化期间显示。

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/730143/after-the-evm-installation-is-completed-it-will-be-displayed-during-initialization

器件型号:PGA900

大家好、团队成员

安装完成后、它将在初始化期间显示。

系统为 window10 64位,LabView 运行时 为2012版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    请您澄清一下吗? GUI 启动是否停留在您在此处发布的初始化屏幕上?

    如果是这种情况、您是否能够在不同的 PC 上测试此情况? 是否会发生同样的情况? 如果您在任务管理器中检查、PGA900 GUI 进程是否正在运行?

    此致、