This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65983B:TPS65983B 的备选 EVM

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65983B, TUSB544, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/730024/tps65983b-alternative-evm-for-tps65983b

器件型号:TPS65983B
主题中讨论的其他器件: TUSB544TPS65987D

您好!

我想向您确认 TPS65983B 的替代 EVM。

现在、我们考虑将 TPS65983B 用作 PD 控制器并启用替代模式。

但是、TPS65983B 没有 EVM。

1.您能否告诉我将使用哪个 EVM 来评估 TPS65983B 的功能?

2.如果您有,请告诉我 EVM 不仅是 PD 控制器, 而且是 MUX (对应于备用模式(如 TUSB544、546、1046))功能设备是否已实现?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryuichi、

    TPS65983B 仅推荐用于采用 Intel 参考设计的 TBT 器件。 如果这不是您的应用、我建议改用 TPS65987D。 TPS65987D 的 EVM 可在线获取。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、
    Eric