This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A:数据建立和保持时间

Guru**** 2538190 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/728032/tfp401a-data-setup-and-hold-times

器件型号:TFP401A

尊敬的支持团队。

我对第9页的 TFP 401A 数据表有疑问"图4。 到 ODCK 上升沿和下降沿的数据建立和保持时间"。
当每个时钟1个像素时、设置时间是 ODCK 前0.6nsec、而保持时间是 ODCK 后1.8nsec?
我正在寻找时序图和应用手册的详细信息、将 Lattice SiI 1161替换为。

此致、
Hiroaki Yuyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroaki-San、

    您可以在交流电气特性表中找到有关数据设置/保持时间的信息。 对于在每时钟模式下1个像素的下降沿数据频带、建立时间为1.8ns、保持时间为0.6ns。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    I.K-San
    感谢您的回答。

    我认为 Lattice SiI 1161的替代方案没有问题、因为 TPF 401的设置时间和保持时间很短。
    我会告诉客户、加载数据不是问题。

    此致、
    Hiroaki Yuyama