This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:打开电源时无输入

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/729659/lmh1983-no-input-when-turning-on-the-power-supply

器件型号:LMH1983

您好!

我对 LMH1983有疑问。

[问题]

我的客户在打开电源时使用没有输入的 LMH1983。
在这种情况下、我是否应该将 LMH1983设置为下面的值?

1) 1)开启 电源时、LOR 模式=自由运行。
2) 2)输入正常后、LOR 模式=保持模式  

或者是否可以从开始设置 Holdover?

我担心保持模式如何在一开始没有输入的情况下工作。 (VC_LPF 的输出如何?)

此致、

Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您希望在中轨(或由 VC_Free 寄存器位配置的其他电压)建立稳定的恒定 VC_LPF 电压以提供稳定的 VCXO 频率、我建议在加电后配置 LOR 模式下的自由运行。

    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan - San、

    感谢您的快速回复。

    当加电时没有输入时、我了解到 VC_LPF 的输出在保持模式下是不确定的。

    我希望在上电后在没有输入的情况下建立稳定的频率。

    因此、我在加电时配置在 LOR 模式下的自由运行。

    此致、

    Kaede Kudo