This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LBC180:与 SN751178连接时的振荡波形

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LBC180, SN751178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/726750/sn75lbc180-oscillation-waveform-for-connect-with-sn751178

器件型号:SN75LBC180
主题中讨论的其他器件 :SN751178

当 SN75LBC180与 SN751178连接以实现以下电路时、波形为振荡、请让我知道以下三点:

①When SN751178 Tx SET 禁用、波形出现大振荡、

原因是什么? (例如、阻抗匹配、SN751178规范等)

②(我认为接收器差分电平就足够了)

振荡点是否可能出现冗余数据?

③Is 减少振荡有任何想法、请告诉我。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satoshi、

    感谢您与我们联系。 您能告诉我、当 SN751178被禁用时(我假设这是 DE 引脚被拉至低电平)、SN75LBC180的状态是什么? 在 SN751178发送数据之前和 SN75LBC180发送数据之后、总线电压全部被拉至中间(3V?)。 我想我们可能需要首先弄清楚当 SN751178被禁用时总线电压下降的原因。 您是否可以在开启 SN75LBC180之前留出更多时间? 我想看看总线电压会在哪里稳定下来。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao San

    感谢您的回复、

    我更新了您的问题、请参阅下面的内容;

    ①When SN751178被禁用(拉至低电平)、SN75LBC180状态为 DE:LOW 和 RE:LOW。

    Δ I※始终为低电平(下拉)

    ②Customer 在打开 SN75LBC180之前无法设置更多时间。

    由于 RS485通信由 Arcnet 的特殊驱动器 IC 控制、因此该 IC 无法更改转弯时间。  

    ③Latest 波形附在下面。

    ・SN751178波形

    ・SN75LBC180波形

    如果需要其他信息、请告诉我。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satosi-San、

    感谢您的信息。 该行为 应 与器件的关断机制相关。 我将订购一些样片并进行一些测量以确认 推测。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hao San

    感谢您的回复、
    我明白了。
    我期待您的任何更新。

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satosi-San、

    我在实验室中做了一些调查。  下面 是 我捕获的波形、 这些波形基本上与您的结果重复。  

     电压上升 然后下降的原因 是  驱动器的特性。 当器件被禁用时、驱动器的 P 侧和 N 侧通常具有一些时序不匹配。 如果 N 侧先关闭、P 侧将上拉电压。 两侧都关断后、输出引脚处于高阻抗模式。 信号稳定的位置取决于总线的负载。 但是 、在大约2us 的禁用时间后、SN751178仍然会释放<100uA 的接地泄漏电流。 如果偏置电压较强且为共模、则这种小泄漏电流可以忽略不计。  因此 、该电流 不 应影响通信。 如果您对此禁用时序行为有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Hao