This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142:要求 DP1.4有源电缆设计

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP142, TMDS181, TDP158, SN75DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/729634/tdp142-ask-for-dp1-4-active-cable-design

器件型号:TDP142
主题中讨论的其他器件: TMDS181TDP158SN75DP159

您好、Webmaster、

我的客户希望他们的 DP1.4有源电缆支持10米或15米。

根据 TDP142数据表、我们了解了如何设计拉电流侧或灌电流侧。

但两侧都将芯片组放入 PCB 板。

如果客户希望设计 TDP142转接驱动器、应靠近哪一侧? 拉电流还是灌电流?

在长电缆条件下、它们是否只能将 TDP142放置在灌电流侧或拉电流侧?

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David

    TDP142具有一个 RX 线性均衡器来补偿通道插入损耗、因此理想的放置方式是

    长电缆---- TDP142 RX ---- TDP142 TX --短电缆,请确保10m 或15m 的插入损耗在 TDP142线性均衡范围内。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢您的反馈。 TDP142可禁用 I2C 控制并放置外部电阻器来配置 EQ。
    我们是否还有其他器件支持由硬件设置控制的 HDMI2.0转接驱动器?
    大多数电缆制造商都不喜欢 I2C 控制、更喜欢设计纯硬件解决方案。
    此致、

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David

    对于 HDMI、您可能会看到 TMDS181、它是主要在接收端使用的 HDMI2.0重定时器。 SN75DP159是 DP++/交流耦合 TMDS 到 HDMI 重定时器、TDP158是 DP++/交流耦合 TMDS 到 HDMI 转接驱动器。

    包括 TDP142在内的所有这些器件均可使用 I2C 或硬件设置进行配置。

    谢谢
    David