This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2E007:使用具有更高保护电压的 TPD2E007

Guru**** 2927420 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD2E007, TPD4E001, TPD1E10B09

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/726027/tpd2e007-use-of-our-tpd2e007-with-higher-protection-voltage

器件型号:TPD2E007
主题中讨论的其他器件: TPD4E001TPD1E10B09

大家好、

我的客户希望使用我们的 TPD2E007、它具有10V 的更高保护电压。

请参阅随附的图片。 这是可行的吗?

 

此致

埃贡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我有点困惑、您说二极管应该在10伏下击穿、还是应该钳制在10V?
    此外、TPD2E007仅是一款双通道器件、与图片中的四个器件不同
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我的故障是、客户希望在其系统中使用多个 TPD4E001DBVR。 但该器件的保护电压过低。
    因此、我向他发送了我们 TPD2E007的数据表、但他的保护电压太高。 同时、我感觉我的客户对我们的保护器件的行为感到很不满意。
    我会打电话给他,如果我得到更多的信息,我会回来给你。

    此致

    OLAF
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hallo All、

    同时、我收到以下附加输入:我的客户希望使用我们的 TPD4E001、电源电压为9V。
    因此、他要求最大值 或齐纳二极管的击穿电压。 我的客户还需要最大值 齐纳二极管的正向电流。

    此致

    OLAF

    für Grund Warum Die TPD4E001 Überspannung schützen è s interessant zusätzliche è s ist、ist die Tatsache das man eine Versorgungsleitung gegen kann、ohne eine extern Zenerdiode ezusetzen。 Unsere Versorgungsleitung hat im Nominalfall 9V。 für über mag ó n dem von Ihen spezifizierten Wert liegen, ich sehe aber keinen wirklichen Grund diese Limitierung。
    Die 11V Zenerspannung ist optimal、da sie Nur Knapp über der nalen Spannung liegt。 da wir aber unsere Geräte ATEX zerertifizieren、benötigen wir die maximale Zenerspannung、Die auftreten kann und nicht Nur die im Datenblatt angegebene minimale。 Außerdem fehlt uns der maxale Vorwärtsstrom der Dioden。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OLAF、

    TPD2E007不需要仅位于信号线路和接地端的电源电压。

    这里我们提供了有关 ESD 要点的信息、并帮助您挑选正确的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    特别感谢您的快速回答。 我的问题是关于我们的 TPD4E001。 在这里、我们在数据表中指定了 Vcc 的绝对最大额定值

    7V。 我的客户希望使用9V 作为电源、并要求最大值 击穿电压和最大 齐纳二极管的正向电流与 ESD 无关。

    此致

    OLAF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    绝对最大额定值表明、在较长的计时器周期内、不得施加大于7V 的电压。 (只允许短时 ESD 事件升高。)

    图5显示、TPD4E001在大约9V 的电压下仍然有效

    TPD1E10B09设计用于9V