This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB933-Q1:有关 DS90UB93/DS90UB934的 GPIO 延迟

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/729664/ds90ub933-q1-gpio-delay-about-ds90ub933-ds90ub934

器件型号:DS90UB933-Q1

您好、TI 专家,

我有一个问题确实需要您的帮助:

当 DS90UB934与 DS90UB933耦合时、934 GPIO 和933的端之间的延迟范围是多少?最大/典型/最小延迟时间是多少?

请看着您的善意回应,非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    通过933/934链路传输的 GPIO 的最大延迟为32us。
    如果您询问到达两个不同传感器/摄像头的 GPIO 数据之间的最大时间变化、则为23us。
    有关同步多个摄像头的信息、请参阅 DS90UB933数据表第7.3.4节。